This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS272C45:关断状态充电

Guru**** 2770195 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1274353/tps272c45-off-state-charge

器件型号:TPS272C45

您好!

我们面临 HS 开关的奇怪行为。 ~后、如果输出端没有任何电容器、那么在我们将其关断1 μ s 后会产生火花。

我们用一根电线、在输出端和接地端之间建立短路连接、我们看到了一个小火花。

然后、我们取出 LED、连接后、LED 极短地闪烁、直到输出"放电???"。 如果您在几秒内重试、将不会发生任何情况。 仅当您离开一分钟或更长时间时。

您知道这是什么原因吗?

此致、
米罗斯拉夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Miroslav,

    在关断状态下的输出端、从 VS 到 OUT 的上拉电阻约为150k Ω(请参阅 数据表中的 RPU_OL)。 我猜在你的例子中、上拉电阻器正在形成一个带有输出上电容的 RC 电路、并且缓慢地对电压充电至打开 LED 的状态。

    开路负载检测电阻通过 DIAG_EN 启用/禁用。 您能否尝试使 DIAG_EN 变为低电平、然后仍然查看问题是否仍然存在?

    谢谢、此致、
    时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Timothy、您好!

    DIAG_EN 始终为低电平、并具有开路负载输出。 如果我们在输出端使用电容器、则情况也是如此。 但这里没有。

    即使存在一些寄生电容、但我们可以看到的能量对于寄生电容来说是不现实的。

    现在、我们要测试使能输入上是否有一些可触发此情况的假噪声。 它会让您了解最新情况。

    此致、
    米罗斯拉夫