This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:USB-C 连接反接时、USB-C 多路复用器不进行开关。

Guru**** 2535560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1272917/hd3ss3220-usb-c-multiplexer-is-not-switching-when-usb-c-connection-is-reversed

器件型号:HD3SS3220

当连接到 USB-C 拇指驱动器时、HD3SS3220IRNHT 在一个方向上仅以超高速运行。

CC1是一个脉冲序列、高24ms、低54ms。 峰值电压为0.56V

CC2是一个脉冲序列、高24ms、低54ms。 峰值电压为4.80V

电缆翻转时的 CC1和 CC2交换电压电平。

当没有拇指驱动出现时、CC1和 CC2脉冲均为4.80V

端口引脚悬空

ENN_MUX 接地

ENN_CC 在上电后约10us 从高电平转换为低电平。

DIR 引脚始终为高电平(200K 上拉至3.3V)

没有使用 I2C 接口。

3.3V 在5V 之前上电。

欢迎提出任何建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    授权:

        翻转 USBC 电缆时、您看到 DIR 状态发生了变化吗?

      能否发送原理图进行审阅?

    尊重

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian:

    我们意识到电源检测是不正确的。

    您能否查看更新后的原理图。

    该器件在双模式下运行。

    USB 总线电源现在由 ID 控制。  当 ID 为低功率时提供。

    当 ID 为高时、不会消耗功率。

    ...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    授权:

       如果 ADDR 为低电平、则使用的是 I2C。  

       正确的是 、USB 总线电源是由 ID 控制的。  当 ID 为低功率时提供。

      该 MOSFET 能否提供足够的电流? 通常我们使用 VBUS 开关进行控制。

       

    最佳

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    授权:

     我可以关闭 TT 吗?

    最佳

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!