This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61440-Q1:自举电容器

Guru**** 2503015 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1274655/lm61440-q1-bootstrap-capacitor

器件型号:LM61440-Q1

大家好、

关于 自举电容器、在数据表中、 建议选择100nF 的电容器、 我想知道电容器的值范围是多少?  如果我选择10nF 或1uF、会产生什么影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、小明、

    小电容将导致引导 UVLO、如数据表中所述。 较大的电容将导致转换器在预偏置条件下难以启动、因为 Cboot 充电速度太慢、无法达到 V_UVLO 螺纹保持、从而无法通过预偏置启动。

    B、R

    科林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Colin:

    感谢您的答复、 这里的电容有误差限制吗、例如±10%、±20%……

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、小明、

     ±10%、±20%对于 CBoot 误差是可以的、谢谢。

    科林