This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61165EVM-283:调光模式不工作、可通过 USB 完成通信

Guru**** 1461210 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1271840/tps61165evm-283-dimming-mode-is-not-working-can-t-communicate-via-the-usb

器件型号:TPS61165EVM-283
主题中讨论的其他器件: USB2ANY

我购买了名为 TPS61165EVM-283的 EV 板 、调光模式无法正常工作。

 

一切都已通电、LED 处于全亮度状态这就是我们在 GUI 上遇到的错误、即使 USB 呈绿色亮起、并且我的计算机显示已连接。

 

我在论坛上看到,它说从这个链接更新驱动程序,但当我单击该链接,它不再存在:"从这个链接更新驱动程序: www.ti.com/litv/zip/slvc422a"

您能将我引导至能够通过 USB 与电路板通信所需安装的正确驱动程序。  

请尽快获得帮助。  

此致!  

耶纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jenna:

    似乎需要更新 USB2ANY。 在按下如下所示的按钮、然后打开 GUI 时、我认为更新窗口应该会显示出来。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Patrick、我刚刚检查了 USB 接口适配器、发现上面没有这个小按钮。 是否有其他方法强制升级?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jenna:

    您能告诉我"调光模式不工作"是什么意思吗? 您可以通过 GUI 更改 FB 电压吗?

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、当我说调光时、意味着 LED 上的灯一直保持全亮度、我无法调节 FB 电压。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jenna:

    当您尝试更改 VFB 时、您能否捕获 CTRL 的波形以查看是否有编程脉冲? 谢谢

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好、我的错:  这有什么帮助吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我似乎需要下载 TI 创建的"I 2C/GPIO/PMBus/SMBus 传输层 DLL 驱动程序(PMBus 传输(USB HID).dll)"驱动程序、在哪里可以找到它?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jenna:

    如果要更新 USB 适配器的软件版本、只需将 USB 适配器连接到 PC、然后双击 GUI 文件文件夹中的"Firmware Flashing Utility.exe"并按照说明进行操作。

    请注意、如果您还将 TPS61165EVM 板与 USB 适配器连接、则此过程无法成功。

    Br

    帕特里克