This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76925:电池0最终显示不正确的读数

Guru**** 2586365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76925, BQ76942

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1241960/bq76925-cell-0-eventually-shows-incorrect-reading

器件型号:BQ76925
主题中讨论的其他器件: BQ76942

您好!

我希望有人可以帮助我理解这里的问题。

我们在产品中使用2节 BQ76925来监控2节6S 锂聚合物电池、严格用作没有电池平衡、电流监控或温度功能的 AFE。

与上一代产品相比、我们在生产中大量使用了该器件、从未出现过问题。

在这一代中、我更改了原理图、使得 Cell 0在连接时不再直接连接到系统接地(在连接主电池引线之前悬空)。

有关其当前状态的信息、请参阅随附的 Altium 原理图文件(它主要遵循 EVM、电池滤波是相对于共地完成的、而不是在差分配置中进行的)。

我们在这里看到的问题是、电池监控器的 Cell 0 (它位于哪个芯片上时非常随机)显示的电压比预期低得多。 这个问题很少见、但当我们连接和断开导线并在系统中继续使用时、这种情况会进一步恶化。 我们通常首先连接 LiPo 电池的平衡导线、因为它最难触及、然后连接主电源连接器。

这是一个奇怪的问题、因为当我使用全新部件和200多个电源循环和连接进行台式测试时、我看不到问题、但一旦将其组装到产品上、问题在不到50个启动周期内出现、可能会更快。 我曾试图与机械结构纠缠,但我看不出一致. 问题会在需要时出现。 一旦问题出现在芯片上、它就可以在台式机上等待一段时间后重复出现。

您是否知道问题所在?

希望能很快回复!

此致、

尼哈尔·沙阿

e2e.ti.com/.../BATT_5F00_MON.SchDoc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Neehar:

    是的,这是非常奇怪的事情发生。 特别是因为它似乎只在第5节上发生。 您是否曾尝试使用示波器测量 VCOUT 引脚、以查看良好单元和不良单元之间是否存在任何奇怪情况?

    此外、退货状态是什么? 如果我们掌握了器件、就可以确定 IC 是否存在任何形式的损坏或异常。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    我对示波器进行了一些测量。 请查看以下两张图片。

    左边的一个问题是我们面临的问题,右边的一个问题来自已知有效的前一个版本。

    出于某种原因、差值引脚上的 VCOUT 上拉非常慢。 电容为0.1uF。 我们可能还会尝试通过切断布线来断开 VCOUT 与 MCU 的连接。 也许 MCU 上的某个器件导致了它、或者至少对电路板去耦、看看电池监控器是否仍然失败、即使它还没有被读取。

    您是否看到任何可能建议修复示波器读数的内容?

    此致、
    内哈尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、对于退货、我已使用 Digikey 启动了退货过程、但他们可能需要一些时间来联系我、以便我可以将其返回以供您分析。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neehar,

    如果将左侧装置更换为右侧具有正确行为的电路板、所见行为是否符合 IC?  

    只是为了确认、这可能表明这是不是由于 IC 问题还是电路板/设计问题而发生的。  

    VCOUT 下降时间越长、可能是因为报告的 VC5电压较低、因此可能出现合理压降。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    路易斯、早上好、

    感谢您发送一些反馈。
    我认为我们已将坏的 IC 放置到评估板上、并显示出 IC 在此过程中损坏的结果。这更表明存在设计问题、这是否是同一个测试?
    我将看看我今天晚些时候能否执行这个测试并给您一些结果。

    我收到了一些新设计的电路板、希望今天当印板进来时已经测试过。

    至于退货、DigiKey 仍在处理我拥有的信息、我不知道将它们发回给您进行进一步调查需要多长时间。 了解更多后、我会让您一直处于环路中。

    此致、
    内哈尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neehar,

    是的。 我记得这并不是一个简单的与 EVM 交换的方法、因为它是不同的封装、因此我想看看您已知的工作板、以确保所有的工作板都符合我们的预期。

    好! 让我们知道结果。

    希望 DigiKey 不会花费太长的处理时间!

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    首先、我将 IC 更换到已知可正常工作的板上(上一版本)。
    带有坏 IC 的坏电路板(当前版本)显示出的电压比预期低大约~0.8V。 将坏 IC 放置到已知的工作板上后、电压仍然会偏移、但仅相差~0.1V。 通常在一个已知的工作板上、电芯电压是相等的、芯片中似乎也有一部分在这个过程中被损坏了? 另外需要注意的是、当该问题在当前版本上首次出现时、我假设它是焊接问题、因此每次出现该问题时、 我会使用热风枪对板进行再加热、它会以某种方式再次开始工作、然后在产品上运行后当然会出现故障(产品正在运行8个电机、连续120A、每10秒突发300A、持续0.1秒)。

    我假设、当我重新加热 IC 以将其更换为已知可正常工作的板时、该板开始时能够在更好的条件下工作、但需要注意的是、电池5仍比预期的要低。

    另外我注意到的是、在上一个版本上、读数是瞬时的、所以当我去掉平衡导线时、读数立即变为0、而这一个电流版本则向下翻滚、但它也不会变为0V、它总是有一些电压读数。 不确定我是否提到过这一点、但即使在未连接平衡引线的情况下为当前版本供电、每个电芯也会报告一些高于0V 的值(在每个 BOOT 上始终不同)。

    我还组装了新版本的评估板、同样的问题仍然存在。  

    PCB 布局中是否有任何元件可能导致这种情况? 是否为该项目选择的堆叠连接器可能会导致某些问题? 大电流是否流过较小的表面积电路板而导致出现问题? 内部3.3V LDO 过载是否导致 ADC 读数出现故障? 模拟布线是否正确完成?

    其中一些问题可能不是合乎逻辑的问题、而是在此时将所有内容都输入到方程式中。

    我们的下一项测试是将高电流路径和电池监测电路完全分离。 我们将有两块板、一块只能读取高电流、另一块则能读取电芯电压、看看是否发生了任何变化。  

    我非常强烈地怀疑 PCB 布局中的某个器件导致了问题、我只是没有缩小问题范围、可能是组件离电路板的某些部分太近或布线需要更多关注。

    希望能很快回复! DigiKey 迄今未提供任何更新。

    此致、
    内哈尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Neehar:

    很抱歉耽误你的时间!!

    是否有来自 Digikey 的更新?  

    因此、如果您将已知可正常工作的板上的 IC 放置在损坏的板上、IC 是否也会损坏?

    我今天将了解一下布局、并在一天结束前给出回复!

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    没问题!

    DigiKey 迄今为止尚未进行任何更新、仍在不断进行更新。

    是的、将已知工作板上的良好 IC 放入不良板会损坏 IC 并导致相同问题。

    好的、太好了、希望你能找到我忽视的东西!

    此致、

    内哈尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Neehar:

    我看不出有多少令人关切的问题。

    我唯一能建议的是、最好在 OUT 信号连接器附近添加 ESD 保护元件。 一个 ESD 二极管接地、并在其前面和后面放置一个100 Ω 电阻器。 您还可以在测量输出模拟信号的附近添加额外的 RC。

    此版本与原始版本之间最大的更改是什么?

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙