This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25155:BQ25155 ADC 标志

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25155, EV2400, BQ25155EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1274241/bq25155-bq25155-adc-flag

器件型号:BQ25155
主题中讨论的其他器件: EV2400

您好!

我目前正在尝试使用/实现 BQ25155 LDO/充电器的驱动程序、但我面临问题并有一些问题。

我使用 BQ25155EVM/Battery Management Studio 以及 EV2400和 Salae Logic Analyzer 来轻松进行调试。

1.我想了解 当器件正在充电时标志或状态的单一或组合、我看到的是、有充电已完成和恒压充电模式、但没有恒 流充电模式(至少在数据表中、 该位标记为保留、但在 BMS 软件中定义)。 CV/CC/DONE 状态的简单组合是可以的,但我想知道保留位 CC 电荷是否确实是字体?

2。我还希望在每次 ADC 数据就绪时生成中断、掷 INT 引脚(电池未充电时)、从而将 LP 设置为高电平并配置掩码寄存器、配置 ADC_READ_EN、 ADC 速率改为手动和启动 ADC 转换、但遗憾的是未引起中断。 也许是我错了,也许是不可能的? 也许有什么事与全局 Int Mask 有关,我看不到任何有关它的启示信息

感谢你的帮助,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yoann:

    Unknown 说:
    1. 我想了解 当器件正在充电时标志或状态的单一或组合、我看到的是、有充电已完成和恒压充电模式、但没有恒 流充电模式(至少在数据表中、 该位标记为保留、但在 BMS 软件中定义)。 CV/CC/DONE 状态的简单组合是可以的,但我想知道保留位 CC 电荷是否确实是字体?

    对于 BQ25155、CC CHARGE 位不起作用。 不过、您可以通过确认充电完成状态为低电平、VIN PG 状态为良好以及 CE 引脚状态来监控是否正在进行充电。 如果该充电受到电流限制、则可以使用 BAT UVLO、VDPPM、VINDPM、Thermal Reg 和 Input Current Limit 字段来进行标识。 此外、ICHG ADC 通道可以提供读数来确定充电是否受到限制、这可能是确认 CC 充电的最可靠资源。

    Unknown 说:
    2. 我还希望在每次 ADC 数据就绪时生成中断、掷 INT 引脚(电池未充电时)、因此我将 LP 设置为高电平并配置掩码寄存器、将 ADC_READ_EN、ADC 速率配置为手动并启动 ADC 转换、但很遗憾未引发中断。 也许是我错了,也许是不可能的? 可能有什么与全局整型掩码相关的,我看不到任何有关它的启示信息[/报价]

    您能否确认是否存在 VIN? 由于 ADC 在存在 VIN 的情况下持续运行、因此将有恒定的 INT 脉冲、因此不会为 ADC 数据就绪生成中断。  

    全局 INT 屏蔽位屏蔽所有中断、因此设置该位会阻止任何中断。 此外、一旦提出了中断并设置了其标志、该特定中断将在标志被读取/清除之前不会产生额外的脉冲。 通常、在中断脉冲之后、最好读取状态位和标志位。 读取标志位(并从而将其清除)后、系统能够在发生更多事件时创建额外的中断脉冲。 您能否确认您正在初始转换后清除 ADC 就绪标志? 如果不将其清除、则会阻止生成其他中断。

    此致、

    胡安·奥斯皮纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Juan:

    我害怕我会读所有的旗帜,但我是可以的,因为我没有选择。 如果 CC 标志可用,那就容易得多了!

    天哪…… 我完全误解了屏蔽的含义、而不屏蔽中断、我有相反的逻辑、这只是因为没有任何效果。。。

    所有工作现在都很好,谢谢!