请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54339 您好!
我的转换器将 TPS54339用于12V 至5V 应用。
请检查下面的波形。 左侧 pic 是关于电路的波形。 正确的电阻器会将 C85修改为电阻器、以更改 EN 电压电平。
您能帮助确认显示去抖输出的原因吗? 从系统中移除 C85的波形与左侧 pic 相似。 感谢您的友好帮助。
此致、
G·滕
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.