This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:BQ40Z80

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1273737/bq40z80-bq40z80

器件型号:BQ40Z80

您好!

我们使用的是 BMS IC BQ40Z80。 我们发现、即使我们在关断时提供从高到低的转换、芯片也不会进入关断模式。 使用 MOSFET 电路从微控制器提供关断信号。 BMS 关闭信号由微控制器驱动。 这可能是什么原因。 BMS 中刷写的 DA 配置为0x31。 希望关断后电流消耗将变为数据表中指定的1.4uA。 附上了 BMS 原理图一节。

e2e.ti.com/.../BMS-schematics.pdf

谢谢

安西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ancy、您好!

    看起来您正在尝试使用紧急 FET 关断功能。  

    请确保设置了以下内容:

    1-  

    Unknown 说:
    BMS 中刷新的 DA 配置为0x31

    da config 应设置为0x34。 最低位是保留位、不应设置。


    2-请在"引脚配置"下将位[4-2]设置为低于001。



    此致、
    何塞·库索