This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5012:通过 I/O 引脚打开/关闭 LED 的解决方案

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5012, LP5524, TLC59283

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1271907/lp5012-solution-that-turn-on-off-led-by-i-o-pin

器件型号:LP5012
主题中讨论的其他器件: LP5524TLC59283

您好

RND 已经测试了 LP5012。 由于需要使用 rnd 应用快速打开/关闭 LED、rnd 发现他是否使用 EN 引脚打开/关闭 LED、他需要在打开 LP5012后再次配置寄存器。

无法满足规格要求。 他寻求的解决方案是通过 I/O 引脚打开/关闭 LED、而不会在打开/关闭 LED 后重新配置寄存器。 您对此应用有什么建议吗?  

谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您是否希望寻找具有12个 I/O 引脚可以单独控制12个通道的 IC? 您能否告诉我客户要求的电流是多少?

    BTW、TI 的 RGB LED 驱动器通常具备控制输出通道的接口、不过我还是竭尽全力、确保有没有这样的器件能够满足客户的要求。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jared:

    一个 I/O 引脚可打开/关闭12通道 LED。 总电流为200mA。

    谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我发现器件 LP5524具有用于控制输出的外部 I/O 引脚、但 LP5524只有4个通道。 我对客户的申请很好奇、您能否详细说明有关客户的要求? 因为我认为客户只关心通过一个 I/O 引脚快速打开/关闭输出。 我认为 TLC59283也许可以满足他们的要求、因为 TLC59283有一个空白信号引脚、可通过高/低电平控制输出的开/关。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我能知道这一要求的最终应用吗? 非常感谢、期待您的评论。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    有更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该应用程序是 Fundus 摄影。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您能否告诉我、TLC59283是否能够满足客户的要求、因为我们似乎没有这样的具有外部 I/O 来切换输出的器件?

    BR、Jared