请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS25750 您好!
TPS25750数据表(2020年11月)在第9.3.10.1.2章中写道:
"主机只应使用 I2C 来加载补丁捆绑包"<-这意味着如果我要使用微控制器来重新配置 PD 控制器、它应该在从端口上执行此操作?
"...一旦引导过程完成、端口在 I2Cm 总线上具有由 ADCINx 引脚选择的唯一从器件地址"<-为什么主器件(I2Cm)端口具有从器件地址设置? 您能否澄清或确认 I2Cm 是否为拼写错误、是否应为 I2Cs?
EVM 将 Aardvark 与 EEPROM 并行连接<-所以我认为这只是为了对 EEPROM 进行预编程、而不是对 PD 控制器本身进行编程?
谢谢:)