This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24210:BQ24210充电查询

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1273476/bq24210-bq24210-charge-query

器件型号:BQ24210

您好

我有疑问需要您的帮助。

1、所选太阳能电池板额定电压5V、额定电流80mA。 根据太阳能电池板信息、我将输入电流设置为70mA、将电压阈值设置为4.4V。

2、 用电源箱5V 的电源作为输入 VBUS、用4.1V 的电流给电池充电时、电流为70mA、这个是理论值。

3、 我用太阳能板作为输入 VBUS 用4.1V 的电压给电池充电、电流是1mA。  当我从板上断开太阳能电池板时、太阳能电池板的电压被测量为4.7V、但是当连接电路板作为充电的输入电压时、VBUS 被下拉至大约4.42V。 当我将 VDPM 作为跟踪模式打开时。  太阳能电池板仍将产生大约阈值电压(VBAT+100mV)的压降。 此时、充电电流仍为1mA。 为什么电压总是会下降到阈值电压? 下面是原理图。

请帮助检查它。

谢谢

星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨星  

    我将研究这个问题、下周早些时候会有最新消息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bill

    正在等待您的回复。

    谢谢  

    星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨星

    我已经根据您的设置配置了 EVM、它运行良好。  没有看到您描述的问题。  

    需要检查以下几点:

    1.) 输出端是否有电流表以及将其移除是否有帮助?

    2.) 您在 ISET 引脚上看到的电压是多少、它与输出电流成正比?

    3.) 如果将输出电流设置更低(60mA 更改为30mA)、这会改变该行为吗?