This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138064AEVM149:电源管理论坛

Guru**** 2770805 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD3138A, UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1273468/ucd3138064aevm149-power-management-forum

器件型号:UCD3138064AEVM149
主题中讨论的其他器件:UCD3138、UCD3138A

大家好、专家、我目前正在使用 UCD3138ALLCEVM-150、在 LLC 的调试过程中、如果我想获得具有不对称死区时间的 PWM 波、是否只需要调整以下部分?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UCD3138能否在谐振模式下生成非对称 PWM? 换句话说、使 DT2不等于 DT1+DT3

    ,我的驱动器芯片可能具有延迟、从而导致半桥的上下驱动器波形之间的死区不一致 因此我希望0A 关闭和0B 打开之间的死区不等于0B 关闭和0A 打开之间的死区
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    UCD3138和 UCD3138A 之间的死区时间配置。 如果您使用 UCD3138、答案是肯定的。  您可以使用 EV1.2.3.4来获取非对称死区时间。

    UCD3138A 提供对称的死区时间。

    此致、