This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3420:用于3S 电池充电器的 LM3420或类似产品

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3420, BQ24133
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1274011/lm3420-lm3420-or-similar-for-3s-battery-charger

器件型号:LM3420
主题中讨论的其他器件: BQ24133

您好!
我希望设计一款用于3节锂离子电池的简单 CC/CV 电池充电器。  


LM3420看起来是一个很好的解决方案。 如需与三节电池配合使用、您是否需要订购-12.6版本的 IC?

数据表指出、-8.4版本的 IC 可用于1、2、3、4节电池应用、但这似乎不正确。

除了 LM3420之外、您还建议我考虑使用哪些其他 IC?


谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    LM3420是25年前发布的传统器件、对此器件的支持非常有限。 对于3节串联锂离子电池充电器、我建议查看 BQ24133、这款降压充电器可支持1-3节串联锂离子电池和高达2.5A 的充电电流。