This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS74401:偏置引脚电压问题/采用相同封装和引脚的替代器件

Guru**** 2516660 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1273922/tps74401-bias-pin-voltage-issue-alternate-part-with-same-package-and-pin

器件型号:TPS74401

尊敬的先生/女士:

 

我将针对 Vin=3.6V、Vout=3.3V、Iout=0.82A 使用 TI 的 LDO "TPS74401RGWRG4"。 下面是我们刚刚介绍的

遗憾的是、我们将偏置电压连接到了3.3V、而不是4.92V、后者满足了数据表中的 Vbias 要求(Vbias = Vout+1.62V)、而且电路板上不会产生任何5V 电压。

因此、我们不会获得所需的任何稳压输出。(获取2.3V、而不是3.3V)

您是否有任何能  提供3.3V 偏置电压的解决方案/替代器件、或任何其他不需要具有与中相同封装和引脚兼容的偏置电压的器件? TPS74401RGWRG4 "。

谢谢。

穆图·库马尔·R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muthu:

    没有符合您所需要求的 P2P 替代产品。 但是、 TPS7A8300ARGWR 将满足规格要求、并且也恰好处于同一封装中。

    TPS7A8300ARGWR 应允许您通过系统中可用的3.6V 输入电压和3.3V 偏置电压获得3.3V 输出。 引脚排列和获得输出电压的方法会有所不同。

    下面是一个采用 TPS7A8300ARGWR 的3.3V OUT 设计示例:

    此致、

    安德烈斯