This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552882:峰值电感器电流

Guru**** 2587525 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1272274/tps552882-peak-inductor-current

器件型号:TPS552882

大家好、

对于该器件、峰值电感器电流是常数、也可以由 RILIM

 实现

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    感谢您的联系。

     峰值电感器电流限制是一个与 RILIM 值无关的常数。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Bryce,

    感谢您的答复,我想问您是否有一些方法可以 防止  在 TP552882重负载加电时出现压降?

    客户用此器件输出12v 电压,输入为(__LW_AT__9V-17v),最大负载电流约为7A。压降,可以看到附图,黄色一个是电压信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    压降是正常波形、因为该器件在 PFM 下启动、且当启动完成时、它将更改为 FPWM 模式、因此您可以在转换期间看到压降。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布莱斯、您好!

    有什么方法可以帮助改善这一点吗? 它的软启动时间是一个常数、所以我们只能改变 FSW、 它看起来 用处不大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    当 Vo 接近目标值时、该器件会将运行模式从 PFM 更改为 FPWM 模式、这类似于负载瞬态、因此会在输出电压上显示一些下冲。  

    客户是否不能接受下冲电压? 因为如果发生负载瞬态、它们也会在 Vout 上看到下冲电压。

    客户是否在轻负载时坚持使用 FPWM? 如果它们更改为 PFM 模式、在启动周期结束时不会有压降。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Bryce,

    因为客户使用的是医疗设备、关心的是稳定性、所以目前确实无法获得较大的压降。 该压降是在芯片启动瞬间测得的、并且后级具有7A 的较大负载。 我们如何将 FPWM 转换为 PFM? 可通过外部引脚设置? 谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    这不是稳定性问题、就像发生负载瞬变时一样、那里还会有输出电压过冲/下冲。 为什么他们不能接受、因为在发生负载瞬态时、他们会考虑到这一点?

    您可以连接差分电阻值以编程 PFM 或 FPWM 模式。

    BRS、

    布莱斯