This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1064:TUSB1064的输出

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB1064

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1269047/tusb1064-output-of-tusb1064

器件型号:TUSB1064

 E2E 团队您好

我在新项目中将 TUSB1064用于 Type-C 转 DP&USB。

1。 来自笔记本电脑 Type-C,TUSB1064的输入配置为 USB3.1+2通道 DP。

2. TUSB1064的 DP 输出连接至 DP 接收器 IC。

我的问题是当 PCBA 连接显示屏时、DP 输出正常、但计算机无法成功枚举 USB 设备。  我删除了显示屏、 计算机可以成功枚举 USB 设备。

DP 和 USB 之间似乎存在冲突。

期待您的回复。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否探测 TUSB1064 FLIP、CTL0和 CTL1引脚?  

    对于 USB3.1 + 2通道 DP、CTL0需要设置为"0"、CTL1需要设置为"1"。

    您是否可以在"0"和"1"之间更改 FLIP 引脚、看看 USB 是否正常工作?

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我的原理图如下所示。

    请帮助检查它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TUSB1064配置为"USB3.1+2Lane DP"模式。

    连接显示器时、笔记本电脑无法 识别设备(USB3014)

    卸下显示器后、笔记本电脑可以 识别设备(USB3014)

    type-C 套接字保持不变。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否在此设计中有可控制 TUSB1064 FLIP、CTL0和 CTL1引脚的 PD 控制器?

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,David,

    是的、我的设计中有一个 PD 控制器、通过 CC 与笔记本电脑进行通信。  

    FLIP、CTL0和 CTL1 通过上拉或下拉电阻配置为 CTL1 = 1、CTL0 = 1、FLIP = 0、不由 PD 控制器控制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    FLIP、CTL0和 CTL1需要由 PD 控制器控制。 在您的 PD 控制器中、您是否将多功能支持设置为是?

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,David  

    谢谢。

    我无法确认我的 PD 控制器是否设置正确。 能否对布局过程、内容等提出一些建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您使用的是哪个 PD 控制器? 如果您使用的是 TPS6598x 系列 PD 控制器、我会要求我们的 PD 控制器团队就该问题提供帮助。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否能够解决此问题? 我现在将继续、关闭该主题、 但如果您有任何更新、可以回复该主题。

    谢谢

    大卫