This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:有关 BQ40Z50-R1的一些问题

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R1, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1274394/bq40z50-r1-some-question-about-bq40z50-r1

器件型号:BQ40Z50-R1
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

尊敬的专家

1.如何设置 SUV 和关机、PF 电压、是否会发生电压冲突、以及如何在 BQ40Z50-R1系统使用电池放电充电器充电时设置最佳设置。

2.BQ40Z50-R1在软件修改过程中可能会损坏芯片。 目前、我们只知道应该特别注意校准过程。 我想问一下,其他行动是否需要注意其他方面。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gabriel:  

    1. 您可以更改数据存储器中的所有电量监测计配置、我建议使用 bqStudio 进行此更改。 您可以从下面显示的 纹波。
    2. 请在此处详细说明、我不确定参考和提问的内容。  

    此致、  

    Jonny.