This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61181A:TPS61181A -短路保护

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61181A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1267124/tps61181a-tps61181a---short-circuit-protection

器件型号:TPS61181A

您好!

阅读完第8.3.4章后、我们了解了 LED 灯串开路会发生什么情况。

但是、我们不知道 LED 灯串短路会发生什么情况。

您能否以简单的方式解释这一点?

此致、

何塞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    该 IC 的 FAULT 引脚可用于控制电力线隔离 FET。 短路时、输出电压将斜降、当 Vo 比 Vin 低1.7V 时、IC 将关断隔离 FET 以切断 Vin 到 Vo 的路径、IC 也将关断。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    Patrick、您好!

    如果我正确理解了手册、并且您在说什么、那么在发生短路时应该不会发生任何事情。

    以下是我们对 TPS61181A-EVM 电路板执行的测试:

    我们将一系列 LED 连接到6个 IFB 输入中的每一个、它们都按预期亮起。 当我们模拟一个串联 LED 的短路时、它们都熄灭了、再也不亮。 我们进行了断电/加电、但未执行任何操作!

    请注意、我们模拟的短路不是永久性的、而只是两根导线之间的简单触控、甚至不需要花费一秒钟。

    进行一些测量后、我们发现 TPS61181A 已损坏、必须更换。

    此外、Si2307 MOSFET 还因漏极和源极之间的短路而损坏、因此还需要更换。

    只有在更换后、一切才会恢复正常。

    因此、我们不知道 IFB 引脚被 Vo 短路时的短路保护机制 是如何工作的、在这种情况下、保护机制是烧写 TPS61181A 和 MOSFET。

    提前感谢您对此事的评论、因为所发生的情况使我们担心在此项目中使用 TPS61181A。

    此致


    何塞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    您能否将原理图发送给我、以便进行仔细检查?

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick 您好!

    如前所述、我们使用了器件型号为 TPS61181A-EVM 的 TI 演示板、因此可以在线获取该文档。

    此致

    何塞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    表示、您能否与我分享更多测试设置条件? Vin、ILED 和 VLED 是什么? 我想知道您是如何仿真短路的(哪两根导线连接在一起?) 谢谢

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    请在下面找到测试条件、

    输入电压= 13.30V

    I_LED = 5.72 mA (R = 215K)

    3个 LED 条、每个条带8个白色 LED、连接至 IFB1、IFB2、IFB3

    使用2根导线在 IFB4上实现分流
    只有一根导线轻微接触另一根导线、分流器不会永久存在。

    此致、
    何塞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    好的、请允许我花点时间检查一下、谢谢

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    IFB 引脚具有最大20V 的电压容差、因此如果您直接将 IFB 连接到 Vo (8个 LED 将超过20V)、可能存在损坏 IC 的风险。 我认为短路保护主要用于 Vo 对 GND 短路、而不是对 IFB 短路。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    我感到很惊讶、因为我在阅读数据表时从未注意到这一点。

    您在数据表中提到的内容是否正确?

    您能否说明手册中在何处以及如何说明?

    此致

    何塞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    有关 IFB 上的最大电压、您可以参阅数据表"7.1绝对最大额定值"。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    谢谢你的答复,但这不是我的问题。

    问题是、手册中如何指示短路保护是在 Vo 和 GND 之间、而不是在 Vo 和 IFB 引脚之间?

    此致、

    何塞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    由于这是一个旧器件、我们的新器件通常将 Vo 短接到 IFB 视为 LED 短路的特殊条件。 和 Vo 短接至 GND 作为短路。 这个 IC 数据表中没有列出它。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    虽然这是一个旧组件、TI 仍应在数据表中详细说明这一事实、以避免得出错误的结论。

    是否有与当前元件兼容且已在 Vo 和 IFB 引脚之间提供保护的新元件?

    此致、

    何塞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    感谢您的建议。 正如我提到过的、Vo 到 IFB 短路可以视为 LED 短路的特殊情况、因此它受到 LED 短路保护。 但是、如果 Vo 大于最大 V_IFB、并且您直接将 Vo 短接至 IFB、则可能会损坏 IC。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    感谢您的答复、但您尚未回答第二个问题。
    无论 Vo 电压值如何、是否有与 TSP61181A 兼容的元件有效保护 Vo 和 IFB 引脚之间的分流?

    此致

    何塞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    那么、您将只考虑引脚对引脚解决方案吗? 在我看来、 TPS92380 似乎更适合您的应用。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    感谢您提供的信息、但由于它不是引脚对引脚兼容的解决方案、我们无法在项目的此阶段考虑它。

    此致、

    何塞