This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6521905:PMIC 待机模式测试

Guru**** 2592110 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1273758/tps6521905-pmic-standby-mode-testing

器件型号:TPS6521905
主题中讨论的其他器件:TPS65219

您好  

我们试图通过在 STANDBY 引脚(引脚31)上驱动低电平来在待机模式下测试 PMIC。 然而,当我们测量 PMIC 的输出电压时,所有的电压都和以前一样存在(与正常操作相同)。 这是预期行为吗? 或者是否应该关闭一些 O/p 电压? 请告诉我们

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的联系。 对于要求所有 PMIC 轨全部开启或全部关闭的应用、不使用待机状态、PMIC 轨保持开启。 EN/PB/VSENSE 引脚可用于开启或关闭 PMIC 电源轨。  

    待机状态通常用于需要使特定电源轨保持开启和保持关闭状态的应用。 如果您向我们提供完整的 TPS65219可订购器件型号、我们应能够确认待机状态的配置情况。 此信息也可在相应的技术参考手册(TRM)中找到。  

    谢谢。

    布伦达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将 在设计中使用 TPS6521908RHB。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPS65219的工作和待机状态 08 被编程为默认启用所有电源轨并启用 GPO2、因为没有 AM62x 低功耗模式要求 PMIC 部分导通。 以下是技术参考手册(TRM)的链接、其中介绍了默认的 NVM 寄存器设置:  TPS6521908技术参考手册

    可以通过写入下表中显示的寄存器字段来修改待机状态。 请注意、每次 PMIC 进入初始化状态时或在下电上电后、所有寄存器都会恢复为默认值。  如有任何问题、请告诉我们。  

    谢谢。

    布伦达