This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5450:将两个输出捆绑在一起

Guru**** 2391365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS5450, LM61480

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1272989/tps5450-bundling-the-two-outputs

器件型号:TPS5450
主题中讨论的其他器件: LM61480

能否通过捆绑 TPS5450的两个输出将电流容量加倍?

许多 LED 具有公共阳极、需要大电流。

请给我建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PostScript。

    TPS5450产品说明书指出 DCDC 电路的最大输出电流为5A、但我们要将其用于两个 DCDC 电路并联的配置、因为我们需要6A/7V 的负载电流。
    电路如下所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的信治大田:

    这不是一种高效的解决方案、由于输出纹波中的拍频冲突、我不建议将此器件的输出连接在一起。 我们提供一些支持更高 IOUT 的器件、例如 LM61480、该器件可以提供更小的解决方案尺寸并满足您的负载要求。

    此致、

    亨利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Henry:

    感谢您的回复。
    我将寻找另一个具有更高电流容量的 IC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、下面我要讲的主题。