This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987DJEVM:具有10G-EXPANSITION 的 USB-C DP1.4灌电流演示配置(HD3SS460)

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65981, TPS65987DJEVM, TPS65987D, HD3SS460, TUSB1064, TPS65987DDJ, TPS65987DDK
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1270458/tps65987djevm-usb-c-dp1-4-sink-demo-config-with-10g-expansion-hd3ss460

器件型号:TPS65987DJEVM
主题中讨论的其他器件:TPS65981TPS65987DHD3SS460TUSB1064、TPS65987DDJTPS65987DDKTPS65987
您好!

我正在尝试获取一个用于扩展坞应用的 DP1.4灌电流和100W PD 拉电流 Type-C UFP 的工作演示。 我有一款 TPS65987DJEVM、设法获得了其中一款(已停产) 10G 扩展套件。 从阅读 TI E2E 上的其他几个论坛开始、好像"TPS65981_2_6_7_8 Application Customization 6.1.3 tool"中 TPS65987D___的默认 UFP 演示应该起作用。 但是、我无法从笔记本电脑接收 DP1.4流。 我还没有关注100W PD 源部件;我需要先让 DP ALT 模式运行。

我正在使用 DisplayPort 接收器扩展板、并且通过 OTS 充电块提供外部电源。 我看到 HPD LED 指示灯以及电源 LED 指示灯均亮起。

然后、我详细了解了默认的 UFP 演示、并注意到交叉点/多路信号分离器控制信号看起来更适合 TUSB1064、但10G 扩展 DisplayPort 接收卡似乎配有 HD3SS460 (我没有扩展卡的原理图或用户指南)。 从这些器件的数据表中可以看出、TUSB1064需要 FLIP、CTL0和 CTL1控制信号、而 HD3SS460需要 POL、AMSEL (3级)和 EN (3级)控制信号。 然后、我直观地遵循10G 扩展板上的走线、并将其与 B2B 连接器的引脚排列和 TPS65987DJEVM 原理图进行比较、结果表明:

TPS65987D GPIO0 <-> SSMX_DP LED <-> HD3SS460 EN

TPS65987D GPIO1 <-> SSMX_FLIP LED <-> HD3SS460 POL

TPS65987D GPIO2 <-> SSM_USB LED <-> HD3SS460 AMSEL

我尝试按如下方式修改了默认的 UFP 演示、并能够接收 DP1.4接收流、但只能使用一根 USB-C 电缆方向。



您能帮助我正确配置此演示吗? 或者至少提供一个有效的.pjt 或.bin 文件、以便我们能进行有效的演示并转到原理图捕获。 我们可能会使用 TUSB1064而不是 HD3SS460、因为它具有转接驱动器、但我们仍希望在为我们的应用选择 TPS65987D 之前得到有效的概念验证。
谢谢!
-Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、

    您似乎在尝试将 TPS65987DDJ 与 TPS65987DDH 的项目文件一起使用。 这是两个不同的 ROM、您不能混搭。 您可能需要 TPS65987DDK。 您能否联系 TI 本地销售人员、因为 TI.com 上未提供 TPS65987DDK。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Ghouse:

    感谢您的回复!

    为了说明这一点、我使用的是 TPS65987EVM (它看起来是该 EVM 的唯一版本)。 根据从 TI 页面下载的用户指南和原理图、该 EVM 具有 TPS65987 DDH 这就是我为配置软件选择该部件的原因。

    如果 EVM 具有不同 PN、您能否向我发送更新后的原理图以进行匹配-除非这是唯一的区别?

    谢谢!

    -Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    TI.com 上同时提供了 TPS65987D 和 TPS65987DDJ EVM。 您能确认一下您有哪一个吗?

    您是否还可以将您当前的项目.pjt 文件发送给我?

    此致!

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    啊、我没意识到 TPS65987DJEVM 也是如此! 我将订购一个、以备不时之需。

    但确认一下、我  上面有带 TPS65987DDH 的常规 TPS65987DEVM。 很抱歉标题中的 P/N 有误!

    我已经附加了我的 pjt 文件。

    谢谢!

    -Peter

    e2e.ti.com/.../TPS65987DEVM_5F00_10G_5F00_EXPANSION_5F00_SINK_5F00_DEMO.pjt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    有关如何正确配置 GPIO 事件以控制 HD3SS460器件的信息、请参阅本显示端口应用手册第13页的图4。 您还可以查看其他页面、以查看显示端口功能寄存器和其他设置是否与您的项目正确匹配。

    https://www.ti.com/lit/an/slva844b/slva844b.pdf?ts = 1695073491300&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTPS65987D

    看起来您使用的 GPIO 事件是正确的。 您能否尝试文档中的 UFP w HD3SS460配置设置、看看它是否起作用?

    此致!

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    感谢您分享此应用手册。 不过、我一开始就是按照这个应用手册来配置这个演示。

    仍然没有运气。 DisplayPort 交替模式仅适用于一个 Type-C 电缆方向。 根据同一应用手册、我似乎应该将 UFPD 插座配置为仅 E? 是这样吗?

    谢谢。

    -Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    您可以启用 UFPD 插座引脚分配 C、D 和 E。启用比所需引脚分配更多的引脚分配是可以的、引脚分配将根据连接的电缆类型和2通道/4通道 DP 进行设置。 另外、请尝试在 GUI 中设置"DisplayPort 模式自动进入允许"位。

    我确认这是正确的:

    TPS65987D GPIO0 <->端口0 DP 或 USB3事件<-> SSMX_DP LED <-> HD3SS460 EN  

    TPS65987D GPIO1 <->端口0电缆方向事件<-> SSMX_FLIP LED <-> HD3SS460 POL

    TPS65987D GPIO2 <-> AMSEL 事件<-> SSM_USB LED <-> HD3SS460 AMSEL

    我们会确认您的 GPIO 配置正确无误。 DP 交替模式仅在一个方向上工作的原因可能是由电缆方向事件驱动的 SSMX_FLIP 信号(HD3SS460 POL 和 TPS65987D GPIO1)。 您可以尝试 为 EVM 上的这些信号添加电线、以探测它们并验证它们在您的电路板上是否正常工作。

    很高兴看到你能够获得一个方向工作。 这证实问题仅与电缆方向信号有关。 另一个需要注意的问题是、用于 DP 灌电流/拉电流的10G 扩展板不是最可靠的(这是它们停产的部分原因)。 电路板可能存在问题、导致其仅在一个连接方向上有效。 话虽如此、 如果从 TPS65987D 发出的信号在 GPIO 0、1和2上是正确的、则 MUX 将被正确编程、DP 应该工作。 在没有10G 扩展接头的实际电路板设计中、我预计不会出现问题。

    此致!

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    理解、谢谢。 我们将继续进行原型设计。

    谢谢!

    -Peter