This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76920:BQ76920高电流查询

Guru**** 2502445 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76920

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1272012/bq76920-bq76920-high-current-query

器件型号:BQ76920

您好

我有疑问需要您的帮助。

采用 BQ76920的客户设计中、在受保护的 MOS 管过热保护后、MOS 管的充电和放电关断、并连接万用表。

存在一个约为12mA 的电流、然后它会缓慢下降。 电流的方向如图中的箭头所示。  为什么在关断充电和放电 MOS 后还存在这个电流?

另一个问题:

对于 BQ76920设计的 BMS 保护板、MOS 管在老化时过热。 MOS 的数量就足够了。 电路图中的哪些参数可以优化 MOS 的发热问题?

所附原理图如下所示:

请帮助检查它。

谢谢

星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Star:

    我会在明天之前提供反馈。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Luis  

    正在等待您的回复。

    谢谢

    星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Star:

    为延误道歉!

    为什么客户不使用我们的集成式低侧驱动器? CHG 和 DSG FET 的栅极-源极电压是多少? 可能 FET 最初没有完全关闭。  

    它们预期的电流是多少? FET 是否在开启/关闭期间或正常运行期间升温? 如果是在导通/关断期间、则调整导通/关断速度可能会有所帮助、但如果是由于正常运行、则可能需要更多的 FET。  

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙