This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:并联使用3个 BQ25798进行充电

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25798, BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1274364/bq25798-charging-with-3x-bq25798-in-parallel

器件型号:BQ25798
主题中讨论的其他器件: BQ40Z50

大家好、e2e 社区、

我正在并行开发具有3个 BQ25798的定制电路板。 通过 MSP430、我将低电平设置为 CE 引脚且 EN_CHG = 1。

此外、该板还连接了一个具有板载 BQ40z50的定制电路板。

如果电源连接到 BQ40z50板、我可以为电池组充电(1p4、电池 组电压约为14V);但是如果我将电池组连接到板(连接到 CN34)、充电状态显示 bq25798处于终止模式。

从主机 MCU、我获得了以下结果:

  • REG1B_REG0 Charger_Status_= 0x2F
  • REG1B_REEA1 Charger_Status_= 0xEA
  • REG1B_REG2 = 0x01 Charger_Status_
  • REG1B_REG40 Charger_Status_ 3 = 0x40
  • REG1B_RE4 Charger_Status_= 0x02
  • REG1B_REG0 = 0x00 Fault_Status_
  • REG1B_REG1= 0x00 Fault_Status_

下图是 Bq25798原理图:

其他两个 bq25798 IC 具有 相同的电路(VBUS 连接到同一个电源输入、VBAT 连接到同一个输出)。 红色的 x 符号表示这些部件已从电路板上删除。

我想知道这三个 bq25798是否相互影响。  有人有什么想法吗?

如果此设计无效、我将尝试从电路中断开另外两个 bq25798、只使用一个 bq25798进行充电。

此外、这是从 SW1和 SW2测得的信号、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    充电器报告 TS 处于热状态。  三个充电器中每个充电器的 TS 引脚是如何连接的?  是否在 I2C 中禁用了 TS 引脚功能?  除非您按照数据表将建议的上拉和下拉电阻器增加了三倍、否则不能连接 TS 引脚。

    此致、

    杰夫