Other Parts Discussed in Thread: LM5575, LMR38020
主题中讨论的其他器件: LMR38020
您好!
在引脚 vSwitch 上获得的信号下方。
我们在65V 下具有过冲、但在这种情况下
我们 在设计中使用了两个肖特基二极管(两种情况下我们都有问题)
2013年至2016年 :来自 MCC 的 SK310A
从2016年底 : MBRAF3200T3G 从 Nsemi

不知道它是否显示出任何奇特的东西。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Thierry、
我找到了您之前的帖子。 e2e.ti.com/.../4744252
您是否具有我们之前要求的 BOM 和其他波形?
我将与我的同事一起审查这些材料、并希望找到一些可能需要改进的地方、以便更好地遵循数据表最佳实践。
这就是动臂:
e2e.ti.com/.../BOM_5F00_410078_5F00_G500_5F00_CPU_5F00_DRIVER.xlsx
丝网顶部组件:
您好、Thierry、
再次感谢您的耐心等待。 我们已查看您的原理图、BOM 组件和组件布局、没有任何突出之处可能导致器件故障。
关于您的布局、您能否确认:(1)您的 PCB 在器件下方有一个接地平面、输入电容器、输出电容器和 PGND 引脚连接到该平面、以及(2)器件下方有过孔连接到该接地平面以帮助散热? 您的装置中是否有任何其他冷却组件?
您是否能够重现此问题? 如果不是、您能否在应用的最大 Vin、负载和温度下尝试进行复制?
此致、
卡罗尔
您好、Thierry、
我们已通过将您的顶部图像与您在上一篇文章中提供的布局照片进行比较、进一步检查了您的布局、并发现了一些突出的地方。
1) 1)输入电容器(C17)离 IC (U5)很远。 虽然工作单元上的 SW 节点映像看起来合理、但此长路径可能会导致高 SW 节点振铃、超出了76V 的绝对最大输入电压并导致器件发生故障。 随着时间的推移和器件承受更大的应力和/或输入电容器降额、这种情况更有可能发生。 我们建议将输入电容器尽可能靠近 IC 放置。
此外、您的电路是否定期施加瞬变? 这也会导致 SW 上出现更大的尖峰。
2) 2)如果引脚1至4和引脚13至16不应同时短路、这似乎是事实。 您能否确认我们是否正确解释了您的 IC 的方向以及情况是否如此? 您还能否为我们提供您的板级配置文件或更详细的 PCB 布局图像?

此致、
卡罗尔
您好、Thierry、
您的原理图或布局没有发现任何问题。
我建议如下:
如果器件故障再次发生、我们可以找出您的系统是否存在系统问题、如果不是、则通过故障分析最终确定器件是如何损坏的。