请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC5350 大家好、
UCC5350SBDR 是否有宽体版本?
BRS、
弗朗西
斯This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
UCC5350SBDR 是否有宽体版本?
BRS、
弗朗西
斯尊敬的 Frank:
UCC5320SC 采用 DWV 封装。 它具有相当高的输出电流、而且成本也较低。 只要您具有足够的电源去耦、12V UVLO 通常就可以。
如果您仍然需要高驱动电流、UCC5350MC-Q1也可以采用 DWV 封装。 它具有米勒钳位、而不是分离输出、但如果您在外部添加一个与 Rg 并联的二极管、您仍然可以具有分离输出、而米勒钳位将是一个额外的优势。
遗憾的是、我们并不是在每个 UCC53X0器件的每个配置中都提供每个 UVLO。 但是、它们都是极具竞争力的器件、以其耐用性和可靠性而为我们的客户所熟知。 与其他驱动器相比、它们通常在大型负载中具有更高的集成输出电流、例如>10nF 的 Ciss 开关和并联开关负载。 请查看下面的竞争分析测量、其中重点介绍了高输出电流和低传播延迟。
此致、
肖恩