This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63070:有关最小输入电压的问题

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63070, TPS63060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1273483/tps63070-question-about-minimum-input-voltage

器件型号:TPS63070
主题中讨论的其他器件: TPS63060

尊敬的 TI 专家:

我的客户使用 EVM 测试 TPS63070。

首先我看到了如下数据表中的输入电压范围:

数据表显示它需要超过3.0V 的电压用于启动、且启动后的最小电压为2.0V。

客户使用电池供电的应用。 ->最大6.0V 到最小2.0V。

这是否意味着 TPS63070在启动时需要最低3.0V 输入电压、并且我们可以使用输出、直到电池在启动后降至2.0V。

如果电池电压为2.5V、则无法使用 TPS63070的输出。

是否有任何 输入电压范围明显为2.0V 至6.0V 的降压/升压转换器? (与启动电压无关。) 输出条件为5.0V。

请检查此问题。 谢谢。

此致、

蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chase:

    我们没有能够100%满足您要求的低输入电压 Bubo 转换器、TPS63060更合适、因为低输入电压可能为2.5V。

    此致

    陶氏