This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR43610-Q1:配置为可调模式时输入电压较低时的输出电压会降低

Guru**** 2391605 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1271276/lmr43610-q1-output-voltage-reduction-at-lower-input-voltage-if-configured-in-adjustable-mode

器件型号:LMR43610-Q1

尊敬的 TI 团队:

如果配置为可调模式(使用39.2k / 10k 分频器、如下部分原理图所示)、我的 LMR43610MSC5RPERQ1有一个奇怪的行为。

当负载时、DC/DC 在 VIN>10V 时运行良好、但当输入电压下降时、输出电压会降低。

作为参考、我测量了:

  • 在10V 输入下为4.90V (53.7%占空比)
  • 7.3V 输入时为4.77输出(67%占空比)
  • 4.60V 输出、6.3V 输入(75%占空比)。

如果我将 R15替换为0欧姆(5V 固定电压输出)、直流/直流转换器的工作状态非常好。 在这种情况下、即使输入电压低于6V、输出电压也保持稳定。

我尝试了不同的输出电容器、不同的电感器值和器件型号、但行为没有变化。

我排除了不良布局问题、因为 PCB 布局似乎很好、波形很干净、旁路电容器最接近 IC、等等。

作为权变措施、我现在在5V 输出下工作、但我想了解出现此行为的原因、因为我会将其用于另一个具有非标准输出电压的设计中。

非常感谢、此致

亚历山德罗·扎巴塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否在不同的 Vin 下测试了 SW 节点的波形? 您能否为我提供信息、以检查它是否处于稳定状态? 谢谢。

    B、R

    科林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    这里是我现成的带5.7欧姆负载的波形。 都处于稳定状态。

    您在最后一个波形上看到的阴影是由展频导致的(在运行模式下进行)。

    通道包括:

    C1:开关节点。 C2:输出;C3:电感器纹波电流

    在大约12.9V 输入时:

    9.4V 输入电压下

    在7.3V 输入下:

    在6.34V 输入时

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请卸下 CFF (C13)并再次进行测试、谢谢。

    科林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我发送的波形没有 Cff、我仅安装了电阻器、检测到了问题。

    我安装了 Cff 以了解该差异、我记得稳态电压没有区别、电容器仅稍微改善了负载瞬态响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否附加 PCB 布局以进行进一步检查?

    B、R

    科林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    屏幕截图是否足够? PCB 为4层、内层为实心 GND 平面。

    由于间距限制、元件位于顶部和底部。

    顶层:

    底层:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,,先生

    建议将 RFBB (R20)尽可能靠近 FB 引脚放置、并让 RFBB 的 GND 直接连接至 GND 引脚、而不是通过过孔。  
    这有助于解决输出电压不准确的问题。

    B、R

    科林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    我将 R20焊接在 TP 和过孔之间、行为得到改善。

    在7.5V 以上时、再生效果要好得多、在6.3V 输入下、发现与以前的条件相比改善了150mV (相对于4.92V 标称值、4.75V 而不是4.60)。

    I 切开了走线并从 PCB 中还移除了 R20的铜焊盘、以减小电容、但没有进一步的改进。

    我试图测量 R20上示波器探头的反馈电压、当输入电压低于7.5V 时、FB 上会出现振荡。

    此处显示了输入为6.3V 和8.3V 时的波形、用于进行比较。

    8.3V:

    6.3V:

    这是正常的吗?

    非常感谢

    亚历山德罗·扎巴塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    fb 引脚上可能有一些噪声、您可以去除 Cff (C13)并将1nF 与 R20并联、然后再次测试以查看结果。

    谢谢

    科林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用额外的1nF 电容器、调节效果良好。

    非常感谢。

    亚历山德罗·扎巴塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欢迎您!