This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5046EVAL:AUX2、AUX1电感器、驱动器和光耦替代产品。

Guru**** 2633105 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5046EVAL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1273098/lm5046eval-aux2-aux1-inductor-driver-and-opto-alternatives

器件型号:LM5046EVAL

大家好,  

我有一些问题。

1) 1)在"LM5046EVAL"的主要设计中、有一个数字隔离器和用于 SR Rect 的低侧驱动器。 我使用了 UCC21220ADR 进行 SR 整流、如下图所示。  "你以为你赢了吗?


2-)İn 主设计"LM5046EVAL"有第二辅助装置,用于在次级侧为 IC 供电。  我使用了一个直接从主输出馈送电压的 LDO、而不是辅助线圈。
 ("TPS70933DRVR" )。 您认为在次级侧为 IC 供电是可以的吗?

3-)我的反馈也像下面的图一样、您认为什么? 有许多不同的方面、例如与 EVM 进行了比较。


谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以下是我对您的问题的评论。

    1.可以使用隔离器:  UCC21220ADR

    2.如果使用线圈,则次级侧的驱动器始终具有驱动器电源。 这样、驱动器在启动时没有电源;

    3.工作正常。

    此致、