This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC5350:UCC5350SBDR 宽体版本

Guru**** 2383440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1273542/ucc5350-ucc5350sbdr-wide-body-version

器件型号:UCC5350

大家好、

UCC5350SBDR 是否有宽体版本?

BRS、

弗朗西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Frank:

    UCC5320SC 采用 DWV 封装。 它具有相当高的输出电流、而且成本也较低。 只要您具有足够的电源去耦、12V UVLO 通常就可以。

    如果您仍然需要高驱动电流、UCC5350MC-Q1也可以采用 DWV 封装。 它具有米勒钳位、而不是分离输出、但如果您在外部添加一个与 Rg 并联的二极管、您仍然可以具有分离输出、而米勒钳位将是一个额外的优势。

    遗憾的是、我们并不是在每个 UCC53X0器件的每个配置中都提供每个 UVLO。 但是、它们都是极具竞争力的器件、以其耐用性和可靠性而为我们的客户所熟知。 与其他驱动器相比、它们通常在大型负载中具有更高的集成输出电流、例如>10nF 的 Ciss 开关和并联开关负载。 请查看下面的竞争分析测量、其中重点介绍了高输出电流和低传播延迟。

    此致、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sean、您好!

    我想让您离线连接这个问题。 谢谢。

    BRS、

    弗朗西