This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563300:IC 作为负电压电源[+5V 至-3V3]

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS563300, TPS62933

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1273386/tps563300-ic-as-negative-voltage-supply-5v-to--3v3

器件型号:TPS563300
主题中讨论的其他器件: TPS62933

您好、TI、论坛

我想使用 IC tps563300作为100mA 负载的负电压。  

IC 拓扑是否支持此配置?  在我的原理图 链接下方

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victor:

    抱歉、我 无法访问 google 驱动器。 您是否愿意直接与我分享 pdf 文件? 请将其作为附件插入。 也可以通过电子邮件(miranda-gu@ti.com)发送给我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Miranda。 我已经给您发送了一封电子邮件。 我无法上传图像。 在以后的问题中、我如何上传图像?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victor:

    奇怪的是、我没有收到您的电子邮件。

    是的、您可以直接在 e2e 上上传图片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的 bad、没有看到上传选项。 在原理图下方。 感谢您的评论

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victor:

    一个关于反相降压/升压应用。  https://www.ti.com/lit/an/slvafh1/slvafh1.pdf 

    我对您的原理图的评论:

    1、请悬空 EN 引脚、这样将启用该器件。 恐怕如果您将 EN 拉至 Vin、EN 引脚在运行期间将会出现5+3.3=8.3V 的电压、超过6V 的绝对电压。 因此、请悬空该引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Miranda。
    为了进行仔细检查、 按照我的原理图、TPS563300是否适合用作反相降压? 会发现放大器的稳定性问题。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victor:

    是的、它应该支持。 AN I shared 在 tps62933上进行了测试、该器件与 tps563300是同一系列器件。