This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 直流/直流电源

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C55, UCC28C43, UCC28C53, TIDA-01505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1261952/dc-dc-power-supply

主题中讨论的其他器件:UCC28C43UCC28C53、UCC28C55、 TIDA-01505

您好  

我在 汽车公司卡上设计直流/直流电源。

输入- 15V 至60V 直流/80V 至400VDC

输出-5V、高达2A

线路/负载调节- 1%

效率-高于85%

请建议我可以根据我的要求在同一个板(电路)中设计两个解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vishwanath:

    如果您要为宽输入范围实现单一解决方案、我建议您使用隔离型反激式拓扑。  我已将此主题重定向至支持 HV 隔离应用的团队。

    谢谢。

    大卫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    确定

    请与我分享参考设计数据/任何设计数据。 我可以开始我的工作

     我在  不同的项目中需要一个用于输入范围的单一解决方案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一位产品专家已被分配、将由 EOD、8/23作出回答

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    UCC28C43或 UCC28C53。

    实际上有一个具有40V 到1000V 宽输入电压范围的参考设计。

    https://www.ti.com/lit/df/tidrvn8a/tidrvn8a.pdf?ts = 1692792973403&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    您可以参考此设计进行设计。

    另请参阅以下应用手册:

    www.ti.com/.../sluaal3.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我见过参考设计 TIDA01505、此处显示了两个原理图都是相同的原理图、具有相同的额定输入和输出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    一种情况不使用光耦合器、另一种情况使用光耦合器。 如果没有光耦合器限制、可以使用任一种。 或者、根据您的设计规格、使用符合光耦合器要求的耦合器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我见过数据表  UCC28C53 (占空比100%)和 UCC28C55 (占空比50%)。 我选择了 UCC28C55。

    您能否分享具有变压器数据 输入15V 至60V 直流和80V 至400VDC (5V/2A)的参考设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    似乎您需要 UCC28C53、因为 UCC28C55占空比范围高达50%、因此可能无法满足您的宽输入电压范围要求。 但是、您可以从 ucc28C55开始、如果您发现占空比不够、则可以将其替换为 UCC28C53。

    您需要自己设计变压器、因为我们没有用于输入15V 到60V 的变压器。

    对于 TIDA-01505、我们请我们的变压器承包商帮助设计和构建。 它的规格如下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否为您推荐变压器设计两个不同的输入范围(15V 到60V)直流和(80V-400V)直流。 两个输入是不同的、但输出是相同的5V/2A。

    我见过参考设计  TIDA-01505.我在使用 ckt 时感到有些困惑。 我已在 pdf.e2e.ti.com/.../CircuitTI.pdf 中进行标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    关于变压器设计、有关匝数比、电感等、请查看 UCC28C43或 UCC28C53数据表。 除此之外、正如我提到过的、参考设计中的变压器设计来自磁性元件承包商、您需要联系您的变压器承包商进行设计。

    请描述您因所附文件而产生的困惑-您感到困惑的地方以及属于哪一部分?

    e2e.ti.com/.../CircuitTI_5F00_HH.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、在本应用手册中:

    https://www.ti.com/lit/pdf/tidudt5

    第2.3.2节提供了变压器设计-但同样、您需要联系变压器供应商/承包商来制作我们一直在做的物理变压器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便说一下、您是否通读了应用手册-我想应用手册可以帮助您澄清一些困惑、也可以帮助您使问题更具体。

    www.ti.com/.../tidudt5

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    因为很长时间没有通信、我将关闭该线程。 如果需要进一步支持、您可以重新打开此主题或创建新主题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    很抱歉回复延迟

    感谢您的建议。

    我正在开始电路设计根据以上 内容、对于单解决方案、我有一些以下问题。输入15VDC 至60VDC @ 5V/2A、输入80VDC 至400VDC @ 5V/2A。

    两种解决方案均在 Web Bench 上进行仿真。 仿真中显示的电路是否完全符合我的要求? 能否设计仿真板的电路?

    我已经看到了参考设计。 这是更复杂的电路。 该电路使用的元件更多。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以使用 webench 电路。 但该参考设计是经过测试的设计。 您希望选用哪种设计作为原型设计的参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    您能否与我分享此 IC (UCC28C53)的设计 Excel 工作表

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此设计没有 Excel 设计表。

    以下应用手册提供了基于 ucc28c43的设计详细信息、但该设计也适合用于 ucc28c53。

    www.ti.com/.../tidudt5