This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61196:PCBA 在 MOSFET Q1上无法生成 VBoost 和开关频率

Guru**** 2512815 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61196

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1272279/tps61196-pcba-is-failing-generate-vboost-and-switching-frequency-at-mosfet-q1

器件型号:TPS61196

我已经使用 TPS61196串400mA WLED 驱动器设计了一个电路板、并且复制了 TPS61196 EVM 电路板上的电路。 我们已检查电路板的所有导通性、并且发现除 MOSFET Q1的开关频率之外、所有引脚上都没有出现预期值故障、并且电路板无法对输入进行升压。

我用我们设计的电路板替换了评估模块、TPS61196EVM 正常工作。 替换 TPS61196EVM 的设计电路后、电路将无法运行。 我们已更换了电路板上的 TPS61196驱动器、并一对一地遵循评估模块的原理图、希望我们能够在调试此问题时获得 TI 的支持。

我已随附了正在使用的设计板的示意图、通常可在东部时间上午7点至下午4点获取其他问题或沟通信息

e2e.ti.com/.../Schematic-for-TI-submission.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、蒂里克

    我可以知道输入电压是多少吗? 并且在上电时是否检查了 EN 和 PWM?

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们提供的输入电压为12V、并且我们已经验证在上电期间我们看到 PWM 和 EN 处于预期值。 使能电压约为6V、我们目前正在对上拉的 PWM 进行测试、以尝试查看任何输出。 我们使用完全相同的输入运行 EVAL 模块、并正确设置和运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、蒂里克

    您是否测量了 REF 的电压? 您是否还可以在启动期间捕获 IFBx 的波形? 谢谢

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我当前正在查看 REF 引脚21的4.25V 电压。 我们注意到我的电路板上使用了一个1uF 的电容器、因此我们将这个电容器替换为一个0.3uF 的电容器、但我们仍然看到相同的电压。 这可能是什么原因造成的? 我将尽快发送 IFB 的捕捉。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、蒂里克

    我认为4.25V 不符合预期、请按照数据表建议在该 REF 引脚上尝试使用2.2uF 的电容。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我同意数据表中的观点、即3.1V 是最大容差、 我将尝试设置2.2uF 的电容、但不确定是否会改变电路中此引脚的功能或电压、原因是1uF 电容器和0.3uF 电容器出现了相同电压。  

    您对发生这种情况的原因有什么想法吗? PCB 上的组件布局或间距是否会影响此电路的功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、蒂里克

    请参阅数据表"7.3.5上电排序和软启动"捕捉、建议 REF 电容在1uF 至4.7uF 范围内。 我认为2.2uF 值得尝试、因为它也是我们 EVM 上的电容。  

    您还可以捕获 IFB 的波形、以查看是否会出现"未使用通道检测"脉冲。

    Br

    帕特里克