This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170:LM5170 IC 故障

Guru**** 2505925 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5170, LM51581

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1272237/lm5170-lm5170-ic-failure

器件型号:LM5170
主题中讨论的其他器件: LM51581

我有三张 IC 在第一次启动时损坏的电子卡、我发现 VCC 和 GND 之间的电阻约为1欧姆。

元件由具有11V 输出的稳压器供电、电压(对于 LM5170:最大电源电压为14V、最大扩展电压为12V)在所有条件下都是稳定的。

上电期间、电压在47ms 内上升至11V、此时不存在过压。

你有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    感谢您使用 E2E 论坛、关于您的问题、IC 的 VCC 似乎已损坏、馈入了什么11V 电源? VCC?  

    您为 Vin 还是 Vout 连接的波形? 您能否分享更多信息? 没有任何信息就不可能提出建议。

    Br、

    哈龙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM5170由一个稳压器供电、此稳压器的输出电压为11V、直接连接在引脚 N°19 (VCC)上、并且我的前一条消息中附加的波形显示此电压(11V)的启动。 从波形可以看出、不存在过压、电压上升至11V 并保持稳定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    该波形是否在其损坏期间获取? 我们建议此引脚上的最大电压为12V,您能否分享原理图并为您的设计填写此 Excel 表格 https://www.ti.com/tool/download/SNVC205

    Br、

    哈龙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、发送的波形不能是发生故障时的波形、我没想到 IC 会出现击穿。 故障发生在被测试的7、8、9号电子卡上、没有任何原因。 我不能给大家发这张示意图、不过稳压器是由 LM51581制成的 SEPIC 稳压器、该稳压器能为我保证11V 电压(LM5170数据表提供:最大推荐电压12V、最大绝对值14V)、从而为集成式 LM5170供电。 稳压器在任何情况下都能保持稳定、即使过载也是如此。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    谢谢你的答复,我很遗憾听到这一消息。 您能告诉我有多少个 IC 出现了此问题吗? 馈送 VCC 的外部电源是否出现尖峰而这可能导致了此问题? 通常11V 可能非常高、即使只有10%的尖峰也会使其超出我们的建议额定值。

    Br、

    哈龙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    三个 IC、但我只测试了12个电子卡。

    关于尖峰、我已经从一张电子卡上移除了损坏的 LM5170、并测试了它的稳压器(LM51581)、您可以看到电压稳压器输出的波形。 我对它做了很多测试、电压上升幅度不超过11V。 我也测试了过载、当负载被移除时、电压变为11V 且没有尖峰。 我会尽快更改 LM5170并尝试再次重新启动卡。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    您使用 LM51581作为稳压器来为 LM5170的 VCC 引脚的 VCC 供电吗?

    Br、

    哈龙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    很难说问题的原因是什么、因为我们没有发生该问题时的任何波形。 这次是否可以重新创建这个并收集波形、然后我们可以深入了解原因和发生了什么? 根据您所介绍的内容、我无法说一说 VCC 引脚短路或损坏的原因是什么。

    谢谢!  

    Br、

    哈龙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不幸的是、我发现电路板上安装了一些错误的组件、这就是集成电路出现故障的原因。 很抱歉我之前没有注意到这一点、谢谢你们的大力支持。