This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5177:FSW=250kHz 时的 PWM 占空比

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1273913/lm5177-pwm-duty-under-fsw-250khz

器件型号:LM5177

大家好、

是否可以知道 Fsw=250kHz 时的建议最小和最大 PWM 占空比?

谢谢!

此致、

杰米

 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jamie:

    感谢您的联系。 最大 此器件的占空比取决于 MOSFET 的最小 Ton/Toff。

    在升压模式下、最大占空比受最小升压导通时间限制。 对于250kHz、此值约为93%。

    在降压模式下、最小占空比约为9%。 一旦降压模式运行中的导通时间超过最短导通时间或升压模式中的关断时间
    超过最短关断时间后、控制转换至降压/升压操作。

    此致、

    莫里茨