This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5155:任何可由 LM5155上的锁存器停止的保护功能

Guru**** 2512785 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5155, LM51551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1269577/lm5155-any-protection-functions-that-can-be-stopped-by-a-latch-on-lm5155

器件型号:LM5155

您好!  

LM5155具有以下保护特性:

--------
保护特性
-输入电压范围内的恒定峰值电流限制
-可选间断模式短路保护
-可编程线路 UVLO
- OVP 保护
-热关断
--------

数据表中是否列出了任何其他保护功能? 我想知道是否有可由锁存器停止的保护功能。

谢谢。

科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    感谢您使用 E2E 论坛、您认为由锁存器停止是什么意思? OVP 保护针对在 FB 引脚上检测到的输出电压、当该电压高于 OV阈 值电压时、开关会在触发 OVP 时停止。

    Br、

    哈龙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Haroon、

    抱歉、我将澄清这个问题。

    Unknown 说:
    保护功能
    -输入电压范围内的恒定峰值电流限制
    -可选间断模式短路保护
    -可编程线路 UVLO
    - OVP 保护
    -热关机[/报价]


    问题1:
    除上述保护功能外、是否可为 LM5155提供任何其他保护功能?

    问题2.
    我担心保护功能激活时器件是否锁存。 查看数据表和您的注释、可以看到"OVP 保护"执行锁存操作。 如果您知道锁存器执行的任何其他保护功能、请告诉我们。

    谢谢。

    科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    1.我认为 LM5155的所有保护功能应该都具备。

    2.是的、OVP 保护会在触发过压时立即锁存、因此它不执行间断模式保护(也在此处列出)、但这主要用于 LM51551器件、因为它在 Lm5155中被禁用。 在断续保护模式下、 开关将不锁存输出、而是暂停一些周期、然后将恢复过流检测。 除此之外、还有逐周期电流限制、当超出电流限制时将 FET 关断。

    Br、

    哈龙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haroon、

    谢谢你。 电流限制是逐周期实现的、因此它不是锁存操作。 此外、一旦退出 OVP 区域、OVP 也会返回到运行模式、对吗? 我担心返回方法中是否有需要外部控制的保护功能、例如关闭使能和重启等。

    谢谢。

    科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    是的、电流限制是逐周期的、没错。 是的、一旦 OVP 退出而 Vout 变得更低并且 FB 低于 OVP 阈值、它就会返回到运行模式。  

    希望这对您有所帮助。

    Br、

    哈龙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    我将关闭该主题。 如果您还有其他问题、请回复此主题。

    Br、

    哈龙