This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24075:BQ24075

Guru**** 2694555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1273119/bq24075-bq24075

器件型号:BQ24075

添加到我的上一个问题:

当输入断开(未为电池充电)并在 BAT 引脚上连接4.2V 锂离子电池时、IC 的自电流消耗是多少? (OUT 引脚连接到小型容性负载)。

Br、

约阿夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoav、

    这是 IBAT (PDWN)参数、典型值为4.3uA。

    此致、

    安东尼·范