This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5156:用于电流检测的差动运算放大器

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5156

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1271319/lm5156-differential-opamp-for-current-sense

器件型号:LM5156

您好!

能否使用差分运算放大器来监测分流电阻器的电压并向 CS 引脚提供输出?

我的应用需要非常低的电阻器(大约2m Ω)、我想将分流器的电源 GND 与 LM5156的 GND 分开、以避免 GND 噪声。

如果我在 RSL 电阻器上使用斜率补偿功能、并且知道它是连接到 CS 引脚的差动放大器的输出、会发生什么情况? 


提前感谢您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nassim:

    感谢您使用 E2E 论坛、在我们的数据表中、它指出分流器可连接到电源接地、而且通常还推荐使用滤波器、为什么您需要使用运算放大器为 CS 引脚提供输出?

    Br、

    哈龙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haroon、

    感谢您的反馈。

    推荐的滤波器可避免 MOSFET 开关导通时产生的噪声、但无法避免电源 GND 和 IC GND 之间的接地漂移。 我的峰值电流非常高(约50A)、因此需要非常低的分流电阻器值(小于2m Ω)。

    我使用差分测量来消除功率器件和 IC 器件之间的接地漂移。

    此致、Nassim。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nassim:

    我知道、我们没有在数据表中建议采用这种设置、因此、如果您执行了您所描述的操作、我将无法回答会发生什么情况。 但是、对于50A 的峰值电流、Rsense 小于2m Ω 不 是一个问题、通常可以使用两个并联感测电阻器来实现更小的 Rsense。

    在任何情况下、我提到的 RC 滤波器都不是从 CS 信号中消除噪声、如数据表第22页所示。

    Br、

    哈龙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nassim:

    我将关闭该主题。 如果您还有其他问题、请回复此主题。

    Br、

    哈龙