This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSI3050-Q1:是否可以通过 Iaux 电源输出为 AMC1311高侧供电?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1311, TPSI3050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1273852/tpsi3050-q1-is-it-possible-to-power-an-amc1311-high-side-with-the-iaux-power-output

器件型号:TPSI3050-Q1
主题中讨论的其他器件:AMC1311TPSI3050

您好!

我们使用的是电源输入为400V 的电路板。 我们有一个隔离式5V 部分为 MCU 和一些其他 LV 电路供电。 我们需要监控电源电压、我们计划通过 AMC1311DWVR 实现该监控。 最初计划是使用 SN6501DBVR 变压器驱动器来创建隔离式5V 电源。 不过、通过查看 TPSI3050隔离式栅极驱动器的数据表、似乎可以使用 VDDM 为高侧电源供电。  我可以看到两种主要的复杂性。 首先、 第二个问题是、我不确定辅助电源是否足以为敏感电压监控器供电。 其次、TPSI3050是在400V 电源以上的 VDDM (和 VDDH)悬空、以便驱动高侧 N 沟道 MOSFET、这意味着、如果我们遵循 AMC1311数据表中建议的分压器配置、我们将会有~400V 的电势差。 我当时认为、切换20.5k 感应电阻器和3.9MOhms 的串联电阻可以解决这个问题、这样的话、感应电阻器和 AMC1311之间只有很小的电压差。  您能权衡一下这个问题吗?

此致!

纳撒尼尔