This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1046EVM:演示 USB-DP PD 交替模式的必要套件

Guru**** 1486215 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB1046EVM, TPS65987D, TUSB1064
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1273700/tusb1046evm-necessary-kit-for-demonstrating-usb-pd-dp-alt-mode

器件型号:TUSB1046EVM
主题中讨论的其他器件: TPS65987DTUSB1064

大家好、

TUSB1046EVM 是否可以向连接的监控器演示 DP 交替模式源? 是否需要 PD 控制器 TPS65987D 等其他器件?

此致、

林市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    林三

    在本例中、我想您需要使用 TUSB1064EVM、 https://www.ti.com/tool/TUSB1064RNQEVM 进行演示。 则连接会是  

    Type-C 源端-> TUSB1064EVM ->监控器。  

    TUSB1064EVM 上已有一个 PD 控制器、并将支持 DP 交替模式。 附件是 EVM 原理图。  

    e2e.ti.com/.../HSDC025A_2D00_002-Schematics.pdf

    EVM 设计中存在错误。 TUSB1064EVM 控制引脚未连接到跳线的引脚1和引脚5。 为了正确配置 TUSB1064、您必须在引脚2和3、引脚4和3之间或者引脚6和3之间连接跳线。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    转接驱动器和监视器之间将放置一条长 Type-C 电缆、如下所示

    DP 源端->转接驱动器(带多路复用器)-> USB-C 长电缆->监视器

    在本例中、正如我正确理解的那样、客户需要 TUSB1046。 为什么建议 TUSB1064EVM? 仅用于 EVM 选择? 或者最合适的器件是 TUSB1064?

    此致、

    林市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    林三

    我当时认为您使用的是 DP 显示器、而不是 Type-C 显示器。 使用 Type-C 监控器、正确地说 TUSB1046EVM 是您的正确选择。

    谢谢

    大卫