This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS35:参数转换

Guru**** 2391415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1273957/tps35-parameters-varification

器件型号:TPS35

 内置迟滞(VHYS):5%(典型值)。 5%表示5%* VDD 或5%* VIT -? TP_HL 的测试条件" VDD:(VIT + 10%)至(VIT–10%)"表示 VDD 从  VIT *(1+ 10%)至 VIT–*(1–10%)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    器件的迟滞 根据阈值 Vit-计算得出、其典型值为5%。 VIT+是欠压监控器的无效电压、即 Vit+= Vit-*(1 + hyst)。 您问题的另一半是过驱电压 ±10% Vit-、它将决定 RESET/WDO 的响应时间。  

    杰西