This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR51440:LMR51440SDRRR 的纹波频率

Guru**** 2594990 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR51440

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1264004/lmr51440-ripple-frequency-in-lmr51440sdrrr

器件型号:LMR51440

我们使用 LMR51440SDRRR 将24V 转换为3.9V。

根据我们的理解、如果我们在 RT 引脚和地之间使用0欧姆电阻器、稳压器的输出频率应该为1MHz、但根据我们的观察、对于高于500mA (大约)的电流、该频率应该接近500kHz。 频率与设定的频率不匹配的原因。

另一个观察结果是、当负载增加到超过500mA 时、电压波形似乎比纹波频率具有更低的频率分量(接近10kHz)、为什么输出中会出现这个更低的频率分量?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.您可以增大负载以查看是否使用1MHz 运行吗? 由于负载较轻、它可能在 PFM 下工作。  

    2.可能是 PFM 下的频率。  

    您能分享这两个问题的波形吗?

    此致、

    鸿嘉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当负载电流增加到1A 时、我们尝试增加负载并使频率达到接近1MHz、IC 是否有任何电流限制超过该限制时、它在 PWM 模式下工作?

    输出波形具有叠加在纹波频率上的较低频率分量。 请参阅随附的图像、纹波频率约为500kHz、总纹波形变化为8kHz。

    谢谢。

    萨兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saran、

    1.当高侧开关导通时间达到最小值 TON_MIN 或电感电流最小峰值 IPEAK_MIN (LMR51440时的典型值为0.8A)时、器件会降低开关频率以保持电压稳定。

    2.低频纹波是由于扩频功能造成的。 LMR51440集成了一个可以使 EMI 受益的三角展频、但是会在输出上看到低频纹波。

    此致、

    鸿嘉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答、我们已在稳压器的开关节点中捕获了波形、您可以看到波形具有非活动时间段区域、其中脉冲关闭、然后是特定时间段的 PWM 信号。 您能否确认这是否是稳压器中的展频功能造成的?

    谢谢。

    萨兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否分享您在上面捕获的图像的原理图和测试条件?

    此致、

    鸿嘉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请找到随附的原理图图像、

    测试条件、

    输入电压:12V

    输出电压:3.9V

    输出电流:1A

    我们使用可变电阻负载对其进行了测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于1MHz 频率、6.8uH 电感器过大。 更换2.2uH 等小型电感器、查看 SW 节点是否稳定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们计算了30%电流纹波的电感值。

    该电感值与该稳压器的开关特性有何关系?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saran、

    由于内部补偿是基于4A 输出设计的、因此我们通常会基于 LMR51440的4A 输出来选择电感器。  您是否更改了电感器并看到了任何改进? 我们可以做的另一件事是移除 Cff、因为该电容器也与环路相关。  

    此致、

    鸿嘉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saran、

    由于有几天没有回复、我将关闭该主题。 如果您还有其他问题、请告诉我。

    此致、

    鸿嘉