This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5149-Q1:输入电容 ESR 额定值

Guru**** 2680515 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1270553/lm5149-q1-input-cap-esr-rating

器件型号:LM5149-Q1

大家好、

我的客户在 Vin_EMI 引脚之前使用反向保护二极管、在二极管之前有输入电容。 它是否也要求该电容器具有>100m Ω 的 ESR?

谢谢!

斯嘉利特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scarlett,

    是的、我认为、在正常条件下、 二极管 电流将为正、因此它将有效地对电容短路。

    AEF 可能会在该节点上通过纯容性阻抗而变得不稳定。

    也许您可以放置一个占位符 ESR 0Ω、然后根据需要增加。

    希望这对您有所帮助。

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于该节点不能是纯电容、因此如果值为≥100mΩ 的串联电阻器也可以正常工作?(对于不同的 IC、在二极管之前使用过多的输入电容器)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scarlett,

    是的、为 CIN 连接一个串联电阻的点(红色)应该可以使用。

    -奥兰多