This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175:3.3V 输出

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5175, LM5177

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1273115/lm5175-3-3v-output

器件型号:LM5175
主题中讨论的其他器件: LM5177

您好~

我有关于使用 LM5175的问题。
数据表指出 LM5175的输出电压范围为0.8~55V。
数据表只显示了一个12V 输出示例,所以我使用 WEBENCHRegistered设计器创建了一个3.3V/20A 输出电路,但我没有得到任何结果。 (输入为12V)
我们已确认可在 WEBENCHRegistered设计器中创建3.3V/1A 电路。
是否可以使用3.3V?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    感谢您使用 E2E 论坛、您能否使用此 Excel 工作表 https://www.ti.com/tool/LM5175QUICKSTART-CALC 而不是 Webench 进行设计? 关于3.3V 输入、该器件的最低输入电压为3.5V、如果您想要如此低的输入电压、也许可以查看 LM5177、但该器件无法提供1.8V 输出。

    希望这对您有所帮助。

    Br、

    哈龙