请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25890 您好
使用 BQ25890的客户设计在 插入 OTG 器件时存在2.9A 峰值电流、这会将3.6V 电池拉至2.6V、从而使系统重启。
此时是否有任何方法或寄存器来限制峰值电流(设置寄存器 OTG 500mA 电流限制是无用的)
附上了原理图。

请帮助检查它。
谢谢
星形
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的明星:
如果 REG0A 响应时间中设置的升压模式电流限制太慢、无法防止电池电压下降、那么从充电器 IC 的角度来看、不能进行太多操作。
数据表第31页的第9.2.14.2.1节还概述了 BQ25890对过流事件的响应。 充电器预计会短暂切断到 OTG 器件的路径。
BQ25890的额定 OTG 电流仅高达2.4A。客户需要确定软启动或限制 OTG 器件电流消耗的方法。
此致、
加勒特