This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82130:最小 EN 阈值

Guru**** 2390280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS82130
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1273615/tps82130-min-en-threshold

器件型号:TPS82130

大家好,

TPS82130的最小 EN 阈值是多少?  

尼森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    作者:Nison

    EN >0.9V 可以覆盖所有启用的 IC、为什么需要最小值?  

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yudchang:  

    如果客户电路板上存在泄漏电流、EN 引脚上将存在电压。 客户必须确保电压不会错误地打开设备(所有设备)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,王

    因为 IC 之间的 EN 阈值存在变化。  仅使用最小 EN 阈值来确定芯片是否导通并不精确。  建议捕获 Vout、EN 波形以确定 IC 是否开启、这更准确。 谢谢!