This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我在同一条 I2C 总线上有 BQ25883充电器、TUSB320 USB CC 控制和 BQ28Z610。
当我连接 bqStudio 时、它会自动连接到 BQ28Z610、但不是充电器或 TUSB320。
我能够理解为什么它可能无法连接到 TUSB320、但我认为它应该连接到充电器。
充电器似乎确实在做一些事情、因为它正在为电池充电。
我做了什么错了,还是这种正常的行为?
谢谢。
德里克
Derek 您好!
如果电池电量监测计位于同一总线上、则它们将始终自动连接到 EV2400。 如果您想进行一些快速检查、可以使用高级通信选项卡并将充电器地址设置为手动通信。 否则、您需要先连接充电器并为其打开 BQStudio、然后将电量监测计添加到总线。
EV2400不支持 TUSB 器件。 此外、它没有仲裁、因此如果有其他器件尝试驱动 I2C 线路、则可能会导致冲突。
此致、
怀亚特·凯勒
Derek 您好!
遗憾的是、此应用不是软件的预期操作、BQStudio 和 EV2400设计用于一次单次评估、而不是系统级、因为充电器和测量仪表位于同一总线上。 如果您有2个 EV2400、您可以打开2个 BQStudio 实例、其中一个与电量监测计通信、另一个与充电器通信、但如果您使用同一总线上的一个单元记录数据、则仍然存在可能的通信冲突问题。
此致、
怀亚特·凯勒