This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561-R2:器件无确认、无法写入化学 ID

Guru**** 2537880 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z561-R2, BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1272242/bq27z561-r2-no-acknowledge-from-device-and-fails-to-write-chem-id

器件型号:BQ27Z561-R2
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOEV2400

尊敬的所有人:

我设计了 BQ27Z561-R2板、用于我们产品中的电池电量监测。 我可以读取寄存器状态、更改数据存储器中的参数、发送和接收命令。 但是、我无法通过校准窗口写入化合物 ID 或校准。 我怀疑收到的错误消息 "器件未确认"与此相关。 之前、由于通信成功、我作为 PC 软件错误而忽略了此消息。 但阅读该论坛后、我意识到该消息可能表明默认电量监测计配置强制它 关闭。  

有人能帮助我如何解决此问题并找到原因吗?  

我使用 EV2300

此致

艾瓦拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Aivaras、

    请尝试使用 EV2400进行测试、不再支持 EV2300、因此与 BQStudio 搭配使用时可能会出现问题。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、回答正确。 已购买并测试 EV2400、使用时没有问题。