This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25980:关于故障响应配置

Guru**** 2814565 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25980

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1269516/tps25980-about-fault-response-configuration

器件型号:TPS25980

在这些故障响应功能中、我们想要将其用作闭锁功能、因此我们设计如下。
(1) EN/UVLO=H
(2) RETRY_DLY=短接至 GND
(3) nRetry =开路

我尝试操作电路、但 TPS25980输出没有电压、
当设置了 nRetry =短接至 GND 时、输出恢复。
在数据表的表8-3中、nRetry 设置为 X (无关)、因此它应该可以与 Open 搭配使用、但设计是否有问题?

其他引脚设计如下。


ITIMER = 0.022 μ F
ILIM = 375Ω(4A)
dVdT =开路
LDSTART =短接至 GND

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hmotomura、您好!

    您能否分享您的原理图以供审阅?

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kunal Goel

    附加了 TPS25980的摘要。
    尽管 R147没有安装、但 OUT 没有输出、
    但是、在 R147上安装一个0欧姆电阻器后、输出会恢复。

    此致

    本村市

    e2e.ti.com/.../Sch_5F00_TPS25980.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hmotomura、您好!

    因此、当 nRetry 断开时、器件始终显示零 VOUT? VOUT 是否会先上升到某个值、然后再下降到零?

    在启动测试期间、只有容性负载? 未连接其他外部负载?

    您能否共享显示 VIN、VOUT 和输入电流的波形?

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kunal Goel

    感谢您的答复。

    当 nRetry 断开时、VOUT 上升到某个值、然后变为零。

    在启动测试中、仅使用容性负载、未连接任何外部负载。

    抱歉、没有波形可以显示。

    此致

    本村市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Motomura:

    波形将有助于更好地进行调试。 您看到的肯定是意料之外的。 输出端的总电容是多少? 您能否确认 RETRY_DELAY 是否正确短接到 GND?  

    Retry_Delay 开路时可能发生的 UCD 频率行为。  

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kunal Goel

      输出端的总电容为0.1uF。
    RETRY_DLY 短接至 GND。

    此致

    本村市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Motomura:

    是在多个器件还是在多个电路板上发生?

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kunal Goel

    >是多个设备还是多个电路板上发生?

    =>是。

    6个 TPS25980s 在同一电路板上具有不同输出、所有这些都采用了不同输出。

    我还制作了3块电路板、所有这些电路板都在发生。

    此致

    本村市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Motomura:

    让我尝试检查一下电路板并很快回来。

    此致

    G·库纳尔