This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS27SA08:流经体二极管的最大电流?

Guru**** 2766885 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1273614/tps27sa08-max-current-through-body-diode

器件型号:TPS27SA08

团队、您好!

请问、在禁用时反向电流仍在流动的情况下、您可以提供流经体二极管的最大电流吗?

感谢您发送编修。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hans,

    我们实际上并没有对体二极管电流进行额定值、因为它被视为寄生路径、并且根据设计、该器件不会具有很大的反向电流通过 FET。 在反向电源情况下、主 FET 实际上会导通、以便主 FET 相对于此处的体二极管耗散功率。

    此致、
    时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tim:

    即使禁用了器件、FET 也会导通?

    非常感谢、Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hans,

    可以。 这里的重点是、体二极管的确切电流/功率能力没有表征、但它远小于实际的功率 FET 本身。 在反向电源条件下、我们希望通过主 FET 而不是体二极管耗散功率。 请注意、为了实现自动开通、SEL1不能悬空或拉高、必须具有某种接地路径(拉动或通过 MCU)。  

    此致、
    时间