This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS631010:TPS631010YBGR

Guru**** 2502455 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1272721/tps631010-tps631010ybgr

器件型号:TPS631010

您好!

我使用 TPS631010YBGR 在1A 输出下生成3.3V 电压。 请查看原理图并了解您的宝贵意见。

详细信息:

输入电压:2.8-4.2V

输出电压:3.3V

输出电流:1A

组件:

C4 decaps:22 μ F、10V

C6去耦:10 μ F、10V

L1:1uH、4.1A

C20、C25 decaps:22uF、10V

C26抽头:10 μ F、10V

原理图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    从我的角度来说,这是不错的。

    此致

    陶氏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不用客气。 TI 器件的两个四相位。  

    此致

    陶氏